データセンターやネットワーククローゼットのオンサイト評価と分析は、可用性の最大化、エネルギー効率の向上、エネルギー関連コストの削減を実現する計画の設計に役立ちます。
メリット
![コンピューターの横でテスト結果について話し合う3人の経営陣](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/56247/900/539071755-490x280.jpg)
![サーバールームでコンピューター機器をプログラミングするIT技術者](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/74821/900/155386481-490x280.jpg)
![タブレットでデータセンター運用ソフトウェアを使う男性](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/48620/900/161869310-490x280.jpg)
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/67873/900/RF102346809-490x280.jpg)
![マルチメーターの使用方法を同僚に示す作業者、資産管理、エネルギー効率](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/55586/900/SSD_2011-490x280.jpg)
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/6658/900/580501733-490x280.jpg)
データセンターの評価サービスには以下が含まれます。
回路トレース
データセンターの配電システムの検証と回路の識別
数値流体力学による空調の解析
データセンターにおけるエアフローと温度のパターンを分析。物理インフラの変更を3Dシナリオでモデル化。
電気効率の評価
データセンターの電力および空調インフラを分析してドキュメント化し、電力効率、達成可能な効率を制限する要因と効率を最大化するためのオプション/提案を決定
EnergySTEPの評価
データセンターまたはネットワーククローゼットのオンサイト評価/分析と、推奨事項の提案により、可用性を最大化し、エネルギー効率を改善し、エネルギー関連コストを削減
配線クロゼットの評価
ネットワーククローゼット物理インフラコンポーネントのドキュメント化と分析、可用性を高めるための推奨事項
電力と空調の評価
容量、使用率、可用性を向上させるための推奨事項を含むデータセンターの物理インフラドキュメント化と分析
ドキュメント
-
-
詳細を見る