成功事例
メリット
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/22249/900/19722731-US-IC-490x280.jpg)
1,400を超えるトレーニングコースでは、電気的安全性、技術的な基礎、設計、運用、メンテナンスに関するさまざまなトピックを取り上げています。
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/68386/900/MG_9440-113-IC-490x280.jpg)
世界中の95のトレーニングセンターの安全のスペシャリストが、チームに必要な専門知識を提供する準備ができています。
![ミーティングを持つ多様な人々のショット](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/67742/900/523151731-490x280.jpg)
19の言語で提供される包括的なeラーニングプログラム
コンピテンシーの管理
ビジネスを改善
カスタマイズ可能なトレーニングソリューションとコンピテンシーの管理で、ニーズに応じたスキルを向上できます。
能力開発
安全性、ネットワーク、変圧器、保護継電器を含む、ベストインクラスのトレーニングを受講しましょう。
差別化
チームの知識をテストして認定する前に、会社のスキルギャップを分析して最適なトレーニングタイプを決定します。
![ ](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/forms/images/SE/101516/900/Contact-Us-Email-1920x1080.jpg)
トレーニングに関する詳細な技術情報
トレーニングに関する技術情報を受け取るには、このフォームに記入してください。
お問い合わせいただきありがとうございます。
お送りいただいたリクエストを受け付けました。2営業日以内に回答いたします。