シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

アークフラッシュのリスクを低減し、MV設備を保護

アークフラッシュeガイドのこの紹介では、MV配電盤を保護し、お客様のアークフラッシュの専門知識で競合他社との差別化を図るための重要な情報について学びます。
ダウンロードする
アークフラッシュは、高温の爆発を引き起こす電気事故です。周囲の金属を気化させて発火させ、重度の火傷を負う可能性があります。まれに、アークフラッシュが重大な結果を招く場合があるため、従業員と現場を常に保護する必要があります。

アークフラッシュは、絶縁の破損や、動物、洪水、振動、腐食などの事情によって、異常な使用時に発生する可能性があります。しかし、試運転時やメンテナンス時にも発生する可能性があり、機器を使用できなくなり、深刻な経済的影響を伴う高コストのダウンタイムが発生する可能性があります。 

安全と生産性の両方を実現する補助監視基板保護ソリューションで、事故を防ぎ、貴社の現場を保護しましょう。

シャットダウンのリスクを低減し、損傷を最小限に抑え、メンテナンス作業を最適化

受動保護(ほとんどの開閉装置用) 有効保護(多数のセンサーを組み合わせ、LVまたはMV開閉装置内の任意の場所におけるアークイグニションを調査) IEC 61850通信、障害記録、デフォルト識別機能を実現する、市場で最も高度なオファー コンパクトな設計のアークフラッシュ保護で迅速な設置を可能にします。

最も厳しいグローバル規制への準拠

アークフラッシュ防止サービスがNFPA 70Eに準拠し、NFPA 70Eを超える環境に対応 一貫したグローバルサービス

従業員の安全性と設置

地域や国のライセンス要件を満たすため、戦略的に設置されたプロフェッショナルエンジニアが一括登録 配電と制御機器に関する深い知識を持つプロフェッショナルエンジニア アークフラッシュ分析を完成するための標準化された方法論と、均一な報告基準 さまざまなエンジニアリングおよび配電サービスによって提供されるアークフラッシュの緩和ソリューション

アークフラッシュの危険の軽減

指定されている機器のタイプや、この機器を設置する電気システムの場所によって、アークフラッシュインシデントの発生期間や脅威を大幅に短縮できます。
詳細を見る 新しいウィンドウで開きます。