専門家によるスペア部品管理で、持続可能な運用と最大限のアップタイムにより、製品の交換、修理、機器の寿命を確保するにはどうすればよいでしょうか?
シュナイダーエレクトリックは、スペアパーツ管理に関する専門知識を提供し、お客様の配電機器に最適な品質で耐久性の高いスペアパーツを提供します。これにより、資産管理の改善、電力インフラの最適化、ダウンタイムの防止、障害回復力の最大化、持続可能性の目標の達成に貢献できます。シュナイダーエレクトリックは、産業技術のリーダーとして、また、エネルギー管理とオートメーションに関する深い専門知識を持つ信頼できるIoTパートナーとして、お客様のメンテナンス戦略をサポートする最適化されたスペア部品管理を提供しています。シュナイダーエレクトリックは、お客様が交換品を予測し、より良い修復性を確保し、長期的な価値を提供できるようお手伝いします。当社のスペアパーツデータベースは、機器の状態と重要度に基づいて、必要な正規のスペアパーツを適切なタイミングで見つけるのに役立ち、メーカーの保証により安心できます。EcoStruxureサービスプランをご覧ください。これは、当社のEcoStruxureプラットフォームのパワーと、リモートおよびオンサイトのコンサルティングと動的な資産メンテナンスを組み合わせることで、お客様のメンテナンス戦略をサポートする、カスタマイズされた一式のサービス契約です。シュナイダーエレクトリックのスペアパーツにオンラインアクセスすることで、お客様が必要な仕様に合わせて簡単かつ迅速にスペアパーツを識別する方法を選択し、健全で戦術的かつ戦略的なメンテナンス上の意思決定を行えるようにする方法をご紹介します。シュナイダーエレクトリックでは、オンラインでスペアに関する問い合わせができ、現地の営業担当者にアクセスできるため、時間の節約と継続的なスペアパーツ管理を効率的に行うことができます。