まったく新しい方法でエネルギーマネジメントを捉える時代となりました。コラボレーションと知識共有に基づく実績のある手法により、当社は、お客様のグローバルサイトポートフォリオ全体で効率改善を推進し、運用コストの節約とCO2に向けた進展を活用できるようにします。排出削減目標。シュナイダーエレクトリックは、お客様の組織のあらゆるレベルのステークホルダーと提携し、ビジネスの成果を実現し、サイトチームと協力してリソース保全対策を特定、設計、および実施します。
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/199105/900/609072850-1180x590.jpg)
効率戦略の策定
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/189761/900/840863500-590x590.jpg)
資金プロジェクト
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/199158/900/000056310410-590x590.jpg)
リモートエネルギー監視
エネルギーとリソースの課題に今日から対処
企業の効率性を実現するビジネスケースを作成
- 効率性の目標を企業の目標に合わせて調整
- 経営陣および施設のステークホルダーの同意を得る
- プロジェクトポートフォリオと財務計画の作成
複雑でグローバルなサイトポートフォリオ全体の成果を迅速化
- 運用コストとエネルギーの15~30%削減を達成
- サイトポートフォリオ全体の変化を促進
- 実績と削減を継続的に確保
効率化の実績を継続的に最適化
- すべてのサイトを監視して効率性の機会を把握
- 快適性と保守の問題の原因を特定
- 資産および機器の寿命を延長し、性能を高める
エネルギー効率化に関する資料と見解を確認
エネルギーと持続可能性のさらなるメリットの追求
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)
持続可能な成長を推進する
![オフィスビルで携帯電話を使用しているビジネスマン](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/49952/900/175137931-490x490.jpg)
より賢明にエネルギーを購入する
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
データを視覚化する
![自動車工場の自動車部品](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)