グローバルなエネルギー市場の状態は毎日変化します。世界中のあらゆる要素によって、自国での価格の急騰や落ち込みが発生する可能性があります。変動の短所は予測不能なことであり、変動の長所は市場の動きによって市場機会が生まれることです。また、難しいのはすべてのデータの中からインテリジェンスを見つけることであり、簡単なのは自分の代わりになるエキスパートを見つけることです。
エネルギー市場データの中にインテリジェンスを見つける
シュナイダーエレクトリックのエネルギーアドバイザーは、データを収集しているだけではありません。当社のグローバルリサーチおよび解析チームは、大量のデータを抽出して、真のエネルギー市場インテリジェンスをお客様のステークホルダーにもたらします。シュナイダーエレクトリックのグローバル解析の強みは、世界規模で業務を展開していることです。
タイムリーな対処でエネルギーの節約を実現
市場の変動の影響を受けている場合は、この変動と最新の予測および将来の計画とのバランスを取る必要があります。こうすることによってのみ、目的を持って迅速に行動し、エネルギー節約のあらゆる機会をとらえることができます。
エネルギーと持続可能性のさらなるメリットの追求
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
データを視覚化する
![自動車工場の自動車部品](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
エネルギーを効率的に利用する
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)