グローバル企業は、個々のエネルギー市場に適したエネルギーリスクマネジメント戦略を必要とします。さらに、この戦略は短期および長期両面での戦略的ソーシングの取り組みに関する計画とも一致させる必要があります。フリーサイズの商品リスク管理戦略ではもはや不十分です。今やビジネスでは、リスク回避とリスク許容のバランスを取り、リスクの利点を探す必要があります。
グローバルなエネルギー市場でポジションを保護
商品リスク管理用の戦略や手段は数多く存在します。シュナイダーエレクトリックは、戦略的かつ動的な方法論を戦略の基盤として活用し、お客様独自のリスク許容度を基にして戦略を完成させます。
リスクの別の側面である利益を獲得
エネルギー購入の取り組みを安心して実行できるのは、固有のリスク耐性に基づいてエネルギーリスク管理戦略をカスタマイズした場合のみです。リスクとは裏を返せば利益であることを知り、市場の発展を真の意味で可視化すると、エネルギー調達戦略で確実に成果をあげることができます。
エネルギーと持続可能性のさらなるメリットの追求
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
データを視覚化する
![自動車工場の自動車部品](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
エネルギーを効率的に利用する
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)