シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

当社の依存性監視ソリューションを活用

当社のソリューションでトランスのフリート管理を簡素化し、以下を実現します。 

  • リアルタイム正常性監視 
  • EcoStruxure™ IoTプラットフォームを活用した高度な分析 
  • オフライン溶存ガス分析レポート(DGA)テストレポートの自動解釈 

オフライン溶存ガス分析レポート(DGA)テストレポートの自動解釈。まずはEcoStruxure Transformer Expert Essentialを無料でお試しください。

販売チームに連絡
 

トランス監視ソリューションのメリット

トランスの正常性を監視することにより、フリート全体で最もケアを必要とするものを優先し、メンテナンスと資産交換に関するデータ主導の決定を行うことができます。これにより、チームの安全性とトランスの信頼性が向上します。

Businessman using digital tablet at office desk

柔軟で導入が容易なソリューション

設置が簡単で、2つのオプションがあります。サービスとしてのセンサー(監視を実行することを意味する)と、サービスプランに統合されたサービスプランです。サービスプランでは、監視を行い、洞察と推奨事項を提供します。
Female engineer working on digital tablet and digitalization display in the production area. She had a development program for use in the automobile industry. Production improvement concepts - Getty stock photo

リスク評価と寿命延長

トランスの正常性と運用ステータスを可視化することで、リスク評価を継続的に測定し、ダウンタイムのリスクを軽減し、トランスフリートの寿命を延ばすことができます。
Chinese businessman working in control room

高度な機能と予知保全

Schneider ElectricのEcoStruxure IoTプラットフォームを搭載した、各トランスの洞察に満ちたダッシュボードにより、潜在的な問題を発生前に予測し、ライフサイクルに沿って従業員と設備投資の意思決定を改善できます。
screenshot-device-ipad

DGA分析レポートはいつでも利用可能

すべてのオイルテストレポートはプラットフォームにアーカイブされ、国際規格に合わせて自動的に分析されるため、いつでもData Hubでチェックできます。また、既存のオイルレポートをアップロードし、当社の高度な分析をお試しください。

オファーを見る

エッセンシャル、オールインワン、水素モニタリングの3つのオプションから、ニーズに合った最適なオプションを選択してください。

販売チームに連絡

販売照会をオンラインで開始することで、エキスパートにつながります。
販売チームに連絡

トランス監視ソリューションに関する洞察を得る

CERN

EcoStruxure Transformer Expertは、最大且つ最も尊敬されている科学研究センターの1つであるCERNで、老朽化したトランスを監視し、老朽化するリスクを予測し、寿命を延ばします。
Two service technicians analyzing asset performance analytics dashboard

デジタルサービスを見る

ネットワークオペレーションセンター(コネクテッドサービスハブ)のリモートエキスパートチームと共に、EcoStruxure IoTアーキテクチャとプラットフォームによって実現されるクラス最高のデジタルサービスのメリットを享受できます。
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
トランス監視システムとは? 

トランス監視ソリューションは、トランスの正常性とパフォーマンスを追跡するために使用されるプログラミング監視ソフトウェア、センサー、デジタルサービスのセットです。その目的は、温度、オイルレベル、湿度、過熱、振動などの要因に関するデータを収集することです。その後、監視システムがデータを分析し、トランスの性能に影響を与える可能性のある問題や懸念事項を特定します。トランスの状態に関するリアルタイムの情報を使用することで、トランスのメンテナンスを最適化し、トランスの動作可能時間を増やし、その結果ダウンタイムを減らすことで、トランスの早期交換を回避することができます。このような作業にトランス監視ソリューションを使用することで、運用コストを削減し、重大な障害を最小限に抑えることができます。 

ビジネスに役立つ方法をご確認ください。 

予知保全戦略を適用することで、ダウンタイムを大幅に削減することが可能であり、これは全ての企業にとって最も重要なことです。メンテナンスと修理は、大きな問題や非効率のリスクを軽減するようにスケジュールできます。その結果、運用効率を向上させることができます。このような徹底的かつ完全なトランスにより、フリートの正常性監視により、メンテナンスコストを大幅に削減すると同時に、コストのかかる交換を回避することができます。良好な状態に保つことで、最適なパフォーマンスと長寿命という結果が得られます。 

Schneider Electricのトランス監視ソリューションの機能とサービスは何を提供しますか? 

お客様のニーズや期待に応じて、当社のトランス監視ソリューションを使用できます。オイル豚ランス向けEcoStruxure Transformer Expertを通じて自己監視ソリューションにサブスクライブすることができます。このオファーは、エッセンシャル、オールインワン、水素モニタリングの3つのオプションで提供されます。さらに、リソースに制限がある場合は、デジタル対応サービスプランにサインアップして、トランスの高度な条件ベースの監視を使用してデジタル対応サービスプランにサブスクライブし、エキスパートから高度なサポートを受けることができます。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.