循環型経済とは何か?
循環型経済とは、商品、リソース、サービスの生産と消費へのアプローチであり、主な目標は製品のライフサイクルを最大限に延ばし、廃棄物を最小限に抑えることです。製品が寿命の限界に達した場合、再利用、リサイクル、共有、修理、リース、または改修を行う方法を考えます。これにより、持続可能な活動を行い、さらなる価値を創出しています。
シュナイダーエレクトリックの循環型経済に向けた取り組み
環境、ビジネス、財務目標のバランスを取った持続可能なパフォーマンスが、当社の行う全ての活動の中心です。私たちの主な目的は製品寿命のあらゆる段階を変革し、持続可能性を大きく向上させることです。当社は、グリーンエネルギー生産に関する現在および将来の要件と規制に準拠しています。環境にやさしい材料を導入し、一次リソースの使用を最適化しています。また、持続可能性の低い物質やエネルギー廃棄物の削減にも取り組んでいます。
循環型アプローチの段階とは何ですか?
持続可能なパフォーマンスを実現するアプローチを3つの段階(設計、生産、運用)で導入しています。設計とは、材料の最適な使用を考慮し、電気エネルギーの無駄を減らし、持続不可能な物質の使用を減らすことです。生産段階では、環境に優しいエネルギー工場を考慮し、持続可能な包装を提供し、製品の機械的または電気的性能に妥協することなくリサイクル素材を再利用します。運用段階では、機器のアップグレードと近代化、資産管理、サービス管理に重点を置き、製品ライフサイクルを向上させます。