Lippulaiva:導入事例の主な数値
結果:
CO2排出量を335 tCO2/年(直接省エネ)、使用済み排出係数を220 tCO2/MW削減。
ソリューション:
この仮想発電所ソリューションでは、太陽エネルギー、エネルギー貯蔵、需要の柔軟性を利用しています。インテリジェントなエネルギーシステムがエネルギーの流量を制御し、最適化します。デジタルユーザーインターフェイスでは、ビルテクノロジーとビジネス情報を組み合わせています。プラットフォームサービスでは、AIを使用し、全ビルテクノロジーシステムを継続的に監視します。
Lippulaiva:
不動産におけるビルテクノロジーの特徴は、冷暖房用の大規模な地熱発電所と、エネルギー資源を管理するためのインテリジェントなエネルギーシステムです。
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/349154/900/942840398-IC-1920x540.jpg)