EcoStruxure™ Resource Advisorは、エネルギーと持続可能性のフットプリントを管理するソリューションです。このプラットフォームにより、企業はサステナビリティ目標に関して重要な情報を収集、分析、自動化できます。Resource Advisorはこれらのデータを1か所に集中管理し、AIと人の専門知識がこれらの数値を利用できるようにします。エネルギーとリソース管理のデジタルイノベーションを活用して、ビジネスの意思決定を知らせ、結果を迅速化します。
AIで生成されたデータを持続可能な戦略に統合
AIにより、企業は生成するデータからより多くの価値を引き出し、エネルギーおよび持続可能性の戦略についてより正確な分析を提供することができます。企業リソースの使用を最適化し、企業のグローバルなエネルギー移行への参加を迅速化します。このエネルギー管理ソフトウェアは、データを実装、収集、集約して正確性を確保するため、データを信頼し、自信をもって意思決定を行うことができます。
可視性と報告を一元化して作業の効果を最大化
クラウド上の持続可能性およびエネルギーマネジメントソフトウェアなら、400を超えるデータストリームを自由に扱えます。すべてのデータには、役割と責任に関する明確なコンテキストがあるため、隠れた機会を見つけ出してすばやく行動できます。
エネルギーと持続可能性のさらなるメリットの追求
![オフィスビルで携帯電話を使用しているビジネスマン](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/49952/900/175137931-490x490.jpg)
より賢明にエネルギーを購入する
![自動車工場の自動車部品](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
エネルギーを効率的に利用する
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)
持続可能な成長を推進する
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)