今日の大半の企業は、エネルギーと持続可能性のアプローチを制限するデータの課題に直面しています。透明性を実現し、意思決定を迅速化し、企業全体の成果を推進するには、正確で完全なデータが必要です。
![person using a smartphone](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/244109/900/portable_bd-IC-1800x900.jpg)
デジタルデータ管理が業務を効率化
デジタル世界では、データへのアクセスが急速に増加しています。データを収集して理解するための優れた戦略。
エネルギーおよび持続可能性プログラムにAIによるアドバイスを提供
AIにより、企業はエネルギーおよび持続可能性戦略の基盤として、正確かつ詳細な分析を目的として、データベースからより多くの価値を得ることができます。AIとエキスパートのコラボレーション・インテリジェンスを使用して、企業リソースの消費と削減を最適化します。当社は、お客様のデータを収集および集約し、正確で信頼性の高いデータを確保するためにカスタマイズされたデータ収集方法を導入し、情報に基づいた意思決定を自信を持って行えるよう支援します。
すべての関係者との真のコラボレーションを達成
社内および社外のすべての関係者は、各自の目的に見合った、企業の持続可能性とエネルギーの報告データを必要としています。どのような利用者であれ、受賞歴を誇るクラウドベースのエネルギーマネジメントソフトウェア、Resource Advisorがそのすべてに対応します。
エネルギーと持続可能性のさらなるメリットの追求
![オフィスビルで携帯電話を使用しているビジネスマン](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/49952/900/175137931-490x490.jpg)
より賢明にエネルギーを購入する
![自動車工場の自動車部品](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
エネルギーを効率的に利用する
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)
持続可能な成長を推進する
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)