当社のミッションは、世界中の組織がアクティブなエネルギー管理へと移行して、クリーンな再生可能エネルギーソリューションを利用することです。企業の再生可能エネルギーとクリーンテクノロジーの包括的な調達戦略により、課題と機会を特定し、ステークホルダーの関与、障壁の除去、リスクの軽減を支援できます。
企業向け再生可能エネルギーのグローバル購入
オフサイトの電力購入契約(PPA)、オンサイトの分散型発電、環境属性証明書(EAC)、カーボンオフセット、その他の新しいエネルギーの機会を検討している場合、企業の再生可能エネルギーチームは信頼できます。当社の再生可能エネルギーのエキスパートは幅広い経験を有し、グローバルな活動と透過的なプロセスを使用して、最適な再生可能エネルギープロジェクトとクリーンテクノロジー製品を最適な価格で見つけ出します。
エネルギーと持続可能性のさらなるメリットの追求
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/189413/900/1169057605-590x590.jpg)
より賢明にエネルギーを購入する
![自動車工場の自動車部品](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
エネルギーを効率的に利用する
![A person looking at a screen](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/454921/900/847519080-IC-1080x1080.jpg)
データを視覚化する
![](https://www.se.com/jp/ja/assets/v2/486/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)