シュナイダーエレクトリックのブランド

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

データセンター管理

DCIMはデータセンターのインフラ管理ソフトウェアです。DCIMソフトウェアはIT機器と、電源や空調システムなどのサポートインフラの両方を対象として、データセンターの監視、測定、管理に使用されます。これは、マネージャーがエネルギー効率を最大限に高め、ダウンタイムにつながる機器の問題を防ぐために役立ちます。
A person and person standing in a room with a computer
  • 最新の DCIM Magic Quadrant レポートによると、Gartnerの業界エキスパートは、DCIMを「データセンター使用量と、サーバー、ストレージ、ネットワークスイッチなどのすべてのIT関連機器と配電器(PDU)やコンピュータールームの空調(CRAC)などの施設インフラコンポーネントのエネルギー消費量を監視、測定、管理、制御するツール」だと定義しています。このレポートでは、DCIMが主に「ITシステムの稼働を維持するために必要な電力、空調、物理的セキュリティを提供する機器」を対象としていることを明らかにします。

    DCIMは基本的なデバイス監視の枠を超え、データセンターの運用者は電源および空調機器の状態など、その環境で起こっていることを把握できます。このアイデアは、管理者が問題を防ぎ、将来の要件と最適な機器配置の計画を支援するためのものです。

    当社の社員であるKevin Brownのブログ記事で詳細を説明しているように、ソフトウェア更新を含む、長い導入時間や使用および保守の複雑さなど、お客様は従来のDCIMツールでいくつもの課題に直面していました

  • データセンター管理ソフトウェアは、通常、監視/自動化と計画/実装という2つの主要なカテゴリに分類されます。  1つ目のカテゴリーは、ITルームや施設の電力、環境制御、セキュリティの監視と自動化を扱います。データセンターが設計どおりに稼働するよう支援し、熱、換気、空調などの物理デバイスに関するアラームのしきい値をユーザーが設定できます。また、リアルタイム、平均、およびピークの電力使用に関するレポートを作成し、電力利用効果(PUE)を測定します。  計画および実装ソフトウェアは、IT管理者がデータセンターの変更を容易にし、最高の効率のための新しい機器の導入や、資産の追跡を支援することに重点を置いています。計画を支援し、所有にかかわる全コストを削減するためのwhat-if(仮定)シナリオをサポートします。

  • DCIMは、次の4つの重要な課題について、お客様を支援します。 

    • ダウンタイムの回避。
    • リモート監視および管理機能の欠如。
    • 複数ベンダーの機器を管理。
    • ITスタッフが限られているか、またはITスタッフがいない多数のサイトの扱い。
  • ITインフラストラクチャをセキュリティリスクから保護するソリューションは1つだけではありません。アプローチは多層的であるべきです。

    物理的セキュリティが防御の最前線です。資産は遠隔にある可能性があるため、データの損失を避け、ダウンタイムを防止するには、常にデータを監視する方法が必要です。これらのシステムに高品質の統合ビデオ監視システムを装備すれば、リモートでリアルタイムの監視を行えるため、通常とは異なるアクティビティやバッジ付きのラックアクセス制御に注意し、不正アクセスを軽減できます。温度、湿度、煙、水など、企業のITインフラに深刻な脅威をもたらす環境要因は無視できません。

    その後、論理レイヤが存在します。安全なクラウドベースのエンドツーエンドモニタリングソフトウェアなどのDCIMソリューションは、さまざまな場所に展開されたアプライアンスの管理を一元化し、常時現場で監視を行い、障害の防止と問題の迅速な解決を可能にします。

    サイバーセキュリティと物理セキュリティは、ダウンタイムと中断を避けるためにも、共に重要な要素であると考えてください。

DCIM 3.0のトレンドには近代化されたDCIMが必要

Schneider Electricの包括的なDCIMソリューションであるEcoStruxure ITは、ここ数年でますます複雑化、拡大するハイブリッドITインフラの監視と管理のためのソフトウェアポートフォリオを最新化することでDCIM 3.0の課題に対処します。
 

EcoStruxure ITによりDCIM 3.0の課題に対処するお客様

IT部門とデータセンター部門のプロフェッショナルは、DCIMソフトウェアを活用することで、重要なITインフラをオンプレミス、クラウド、エッジで監視、管理、最適化し、システムの回復力、セキュリティ、持続可能性を確保できます。

 

セキュリティ

Leading Edge Data Centresは、Ecostruxure ITを使用して、オーストラリアの地方に安全なデータ接続と信頼性を提供しています。

販売チームに連絡

DCIM 3.0の課題に関する詳細はこちら
販売チームに連絡 新しいウィンドウで開きます。

ツールとリソース

DCIM監視価値カリキュレーター
分散化されたITを監視し、アラームを発するDCIMの潜在価値を評価します。この計算ツールは、ユーザーの入力に基づいてROI(投資回収期間)を計算することで、ソフトウェアの潜在的価値を理解するための使いやすいフレームワークを提供します。
カリキュレーターに移動
 

DCIMを使用して企業のITエネルギー総消費量を計算する3つのステップ

このホワイトペーパーでは、最高情報責任者(CIO)が持続可能性への取り組みを始める最初のステップについて説明します。
ホワイトペーパーのダウンロード 新しいウィンドウで開きます。

追加情報

チャット

ご不明な点やサポートが必要な場合は私たちがお手伝いします。

1. DCIMソフトウェアとは?

データセンターインフラストラクチャ管理(DCIM)ソフトウェアは、データセンターインフラの監視と管理を可能にする革新的なソリューションです。ITインフラストラクチャの可視性と制御性が向上します。DCIMを導入することで、容量計画の強化、稼働時間の維持が可能になり、同時にオンプレミス、クラウド、エッジでアラームを管理できるようになります。

2. データセンター管理ソフトウェアでビジネスを改善する方法

DCIM 3ソフトウェアは、リアルタイムの可視性を実現します。このようにデータセンターのインフラ管理を改善すれば、すべてのシステム、サーバー、ストレージ、ネットワーク、空調を簡単に監視できるようになります。回復力があり、安全で、ベンダーに依存しないDCIMソフトウェアを使用することで、容量の計画やリソースの割り当てに関して、情報に基づいた意思決定を行うことができます。これは、手元にあるリソースの使用率の向上につながります。

あらかじめ定められたメンテナンスと、すべての重要なシステムを常に監視することで、コストのかかるダウンタイムを回避できます。問題が発生した場合は、重大な障害が発生する前に問題を解決する機会を提供します。

3. データセンター管理用ソフトウェアのメリットは何ですか?

Schneider ElectricのEcoStruxure ITアプリを使用してデータセンターを管理することにより、コストの削減、アップタイムの向上、一般に運用と効率の向上が実現します。この環境をリアルタイムで可視化することで、データセンターの運用のあらゆる重要な側面において、次のステップを計画し、作業を最適化し、大幅な改善を実現できます。

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.