개요
Triconex 보고서 생성기 소프트웨어를 사용하면 포괄적인 보고 작업을 쉽게 할 수 있습니다. Triconex 안전 솔루션 제품군을 포함한 하나 이상의 컨트롤러 또는 프로젝트에 대해 빠르고 정확한 보고서 생성을 지원합니다. 이 프로그램은 여러 컨트롤러의 정보를 단일 보고서로 결합할 수 있습니다. P2P 기능 블록 사용, P2P 구성 및 중복 ID와 태그 이름 상호 참조에 대한 기본 보고서를 사용할 수 있습니다. 프로그램 데이터베이스에서 사용 가능한 모든 데이터에 대해 사용자 지정 보고서가 생성될 수 있습니다. Triconex 보고서 생성기는 Triconex 안전 검증 소프트웨어와 함께 사용되어 자동화된 테스트 사례를 생성합니다. 연결된 테스트 프로젝트 및 구성 파일을 자동으로 만듭니다.
기능
단일 또는 여러 컨트롤러에서 보고서 생성 보고서 내에서 특정 텍스트 찾기 보고서 보기, 내보내기, 인쇄, 새로 고침 및 복사 보고서 생성기 환경에서 보기 PDF 및 Excel로 보기 및 내보내기
이점
시간 절약 작업 및 리소스 감소 오류 최소화 품질 향상
적용 분야
정제 및 석유 화학 업스트림 및 중류 오일 및 가스 화학 물질 및 특수 화학 물질 발전 제약