Förhållanden ändras varje dag på de globala energimarknaderna. Hundratals faktorer över hela världen kan få priserna hemma att gå upp… eller sjunka… eller ligga stadigt. Oförutsägbarhet är nackdelen med flyktighet. Fördelen med flyktighet är att marknadsrörelser skapar marknadsmöjligheter. Den svåra biten är att hitta information bland alla data. Den enkla delen är att hitta en expert som gör det åt dig.
![smoke coming out of the nuclear power plant](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/235794/900/184117959-1800x900.jpg)
Koldioxidsnål uppvärmning i Europa
Koldioxidsnåla sätt att värma upp bostäder och företag är avgörande för att uppnå de europeiska miljömålen.
![large solar panel in sunny daylight](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/235341/900/AEM-IC-1800x900.jpg)
Inled din aktiva resa
Företag som tar ett aktivt och enhetligt steg mot hållbarhet och energihantering blir mer konkurrenskraftiga.
Vi hittar information i energimarknadsdata
Schneider Electrics energirådgivare går längre än att bara samla in data. Vårt globala forsknings- & analysteam utvinner stora volymer data för att ge dina intressenter riktig energimarknadsinformation. Schneider Electrics verkliga styrka inom global analys är dess globala verksamheter.
Uppnå energibesparingar med lägliga åtgärder
När din organisation utsätts för marknadsvolatilitet, måste du balansera denna volatilitet med aktuella prognoser och planera för framtiden. Först då kan du agera snabbt och avsiktligt för att hitta varenda möjlighet till energibesparingar.
Nå större framgångar med energi och hållbarhet
![Standardalternativ text](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Visualisera data
![Bildelar i en bilfabrik](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Använd energi effektivt
![Standardalternativtext](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)