Många av utbudsmarknadernas betalstrukturer har sin grund i monopol och tariffbaserade strukturer, vilket ger kunderna väldigt begränsade alternativ. Men växande avgifter utanför själva handelsvaran, som drivs på av klimatförändringar och lagstiftade påtryckningar, innebär att organisationerna mer än någonsin behöver hitta varenda möjlighet till energibesparingar.
![An old age lady talking to someone on a phone call](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/235902/900/Manage_Hidden_Energy_Costs-IC-1800x900.jpg)
Den verkliga energikostnaden
Dolda energikostnader kan spara dig tiotusentals kronor i elfakturor. Så här fungerar det.
![worker working on electrical wires](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/236735/900/infographic_Energy_Bill-IC-1800x900.jpg)
Vad består din faktura av?
Beståndsdelarna av elfakturan förändras, med fokus på mer än bara handelsvaran, så vi har tagit upp de olika delarna här.
Vi hittar kreativa energibesparingar och kostnadsoptimering
Vår erfarenhet visar att energibesparingar går att hitta på många ställen. De flesta av våra kunder har betydande potential för att återfå historiska överfaktureringar på grund av faktureringsfel, samt en chans att dra ner kostnader genom optimerade betalningsstrukturer.
Uppnå energibesparingar med alla medel
Oavsett var du har anläggningar och vilka leverantörer som betjänar din marknad, kan du vara förvissad om att alla dina anläggningar har de bästa tarifferna. Våra utbudsprisexperter vet hur man utnyttjar ditt användningsmönster hos elbolagen för att få de bästa avtalsvillkoren eller tarifferna. Vi vet att du gärna vill få kontroll över driftskostnaderna. Därför använder vår grundliga metod alla medel för att hitta varje energibesparingsmöjlighet.
Nå större framgångar med energi och hållbarhet
![Standardalternativ text](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Visualisera data
![Bildelar i en bilfabrik](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Använd energi effektivt
![Standardalternativtext](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)