Ett globalt företag behöver en strategi för energiriskhantering som passar varje enskild energimarknad. Dessutom måste den vara i linje med en plan för både kort- och långsiktiga strategiska inköpsinitiativ. Det räcker inte längre med en allomfattande strategi för utbudsriskhantering. Nu måste företag balansera riskplanering och riskacceptans för att hitta riskfördelar.
![nuclar power plant](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/236107/900/LEM_004-1800x900.jpg)
Det här hände 2018
Under 2017 återhämtade sig kolmarknaden. Trots det är det troligt att 2018 är början till slutet för många kolproducerande anläggningar.
![An old age lady talking to someone on a phone call](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/235902/900/Manage_Hidden_Energy_Costs-IC-1800x900.jpg)
Hitta dolda energikostnader
När energi – och data – flödar, utvecklas dagens energimarknad snabbare än någonsin.
Vi skyddar din position på de globala energimarknaderna
Det finns flera strategier och instrument tillgängliga för utbudsriskhantering. Schneider Electric använder strategiska och dynamiska metoder som grund för din strategi och finslipar den baserat på din unika risktolerans.
Uppnå den andra sidan av risker: belöning
Det är först när du har en anpassad strategi för energiriskhantering baserad på dina unika risktolerans, som du kan du utföra säkra initiativ för energiköp. När du vet att den andra sidan av risker är belöning och har en riktig insikt i marknadsutveckling, ger din strategi för energiköp resultat.
Nå större framgångar med energi och hållbarhet
![Standardalternativ text](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Visualisera data
![Bildelar i en bilfabrik](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Använd energi effektivt
![Standardalternativtext](https://www.se.com/se/sv/assets/v2/500/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)